This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4334万:芯片燃烧速率

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103251/tps54334-chip-burn-rate

部件号:TPS5.4334万

大家好,我想弄清楚3.3V降压转换器的问题。 它用于为MCU和很少的接口IC供电,因此负载不是很大,只有100-300mA。 大约20-30%的损坏板烧坏了TPS5.4334万 (SW引脚和接地之间短路)。

此处是负载<200mA的SW引脚上的信号:

此处是负荷>250mA时SW引脚上的信号:

看起来很奇怪(考虑到频率不稳定),但输出或输入电压没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Ruby将在下星期一回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Valentyn

    很抱歉耽误你的时间。 您是否介意使用电子邮件详细讨论此问题? 我想知道设备的批号以及输入电压范围。 您分享的波形是良好设备的性能? 是否捕获到损坏设备的波形? 您是否介意帮助我同时捕获电感器电流,输入电压和输出电压?

    关于原理图,C79的电压容差是多少 ?FIlBAT来自何处? 我建议在输入引脚上添加一个100nF帽。 如果可能,请您帮我分享应用程序的布局吗? 非常感谢。

    巴西

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ruby

    我找不到您的电子邮件,您能在我的电子邮件 valentyn.matviienko@starship.co上给我写吗 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ruby-li@ti.com