This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:EN1和EN2内部上拉电阻器

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102990/tpsm5d1806-en1-and-en2-internal-pull-up-resister

部件号:TPSM5D1806

团队成员,您好!

我相信EN1和EN2引脚中有一个内部上拉电阻器。
我的客户希望  在TPSM5D1806 开机时将EN引脚设置为低电平,因此他们希望使用脉冲电阻器。
在这种情况下,他们会有疑问。  请问您有什么建议?

1)  EN1和EN2中内部上拉电阻的电阻值是多少?

2)上拉调节器是否连接到VIN?

  非常感谢您的建议。

此致,
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个EN引脚上都有一个内部电流源。   电流源通常为1.4uA。   EN引脚的绝对最大电压额定值为6V

    EN引脚上的电压应小于 6V。   电流源使用内部电源导轨。   如果EN打开,则向上拉动销并进行调节。  

    大多数硬件开发人员会使用n通道MOSFET,并将引流连接到使能引脚,以便在通电期间禁用设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维-桑,

    感谢您的评论。
    我明白了。

    此致,
    Akihisa Tamazaki