This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38.6万:重置延迟时间错误

Guru**** 2505575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102110/tps386000-reset-delay-time-error

部件号:TPS38.6万

我们使用的是TPS3.86万,它监控4个不同的轨,每个轨在CCT引脚上使用22 nF电容器。  根据从数据表中提取的公式,CCT (nF)=[Tdelay (ms)- 0.5 (ms)] X 0.242,我们预计延迟时间约为95 ms。 但是,我们测量的是从最后一条铁路越过其阈值到取消确认(上拉)重置之间的延迟时间约为140毫秒。  我们正在重置线路上使用100千欧上拉电阻器(甚至尝试使用20千欧上拉电阻器)。 根据数据表的建议,22 nF电容器也是陶瓷电容器,以缓解任何泄漏。 我希望主板上的任何杂散电容都在pF范围内,而不是造成延迟时间增加近50%的巨大因素。 重置延迟时间的计算与性能是否存在太多潜在错误,或者我是否错过了其他内容? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane,您好!

    感谢您的提问。 我必须与我们的设计团队再次核实延时方程式的误差幅度。  

    再次确认一下,您是否能够共享用于TPS38.6万的原理图?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾,我无法提供原理图,但我可以提供有关我们特定设计的更多详细信息。 监控器运行在3.3V上,所有四个*RESET输出都是电线或插接在一起,并使用一个100K电阻器上拉。 另一件需要注意的事情是:所监控的输入导轨中有一条与设备运行时相同的3.3V;可能在Supervisor开始运行和3.3V输入超过其阈值之间存在竞争情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重置时间是在或门之前还是之后测量的?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是一条线,所以没有实际的门控设备。 这四个输出都作为一个网连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane,您好!

    我刚刚仔细检查了您的配置,但没有看到EVM上的延迟。

    浅蓝色=采样电压粉红色=CH1,带22nF,蓝色=CH2,带.1uF

    两个CH都从方程式中显示相当准确的延迟时间。  

    另外,使用一个CH监测VDD似乎不会导致赛车状况。

    从您看到的延迟来看,设备似乎看到~34nF。

    您的CT电容器是如何连接的? 它是否直接连接到CT引脚和接地?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与,Jesse。 看起来我们的主板好像在使用34 nF左右的电容器。 我们实际上将电容器从电路板上拔出,并按预期测量它们为0.022uF。 我们还测量了寄生电容,其值约为1 nF,因此也不会显著影响总电容。 我可以确认电容器连接在CT和接地之间,并且它们非常接近监控设备。  另请注意-我们正在使用两位主管。 Supervisor 1正在监护V1,V2,V3和V4。 Supervisor 2正在监控V5,V6,V7和V8。 Supervisor 1上V1,V2,V3和V4的复位输出是导线或'd到Supervisor 2上V8的复位输出。 V5,V6和V7的复位输出本身是接线或同位的。 SENSE4_H也在两个设备上接地。 V4和V8都 通过分压器连接到SENSE4_L,与所监控的所有其他电压类似-分压器仅使用不同的电阻值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在V5-7重置输出中是否也观察到延长延迟? 您是否也尝试过从V1-4重置输出中删除V8重置输出?

    杰西