请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.4172万 大家好,
在数据表中, 在Rsense = 10mohm的条件下,唤醒电流通常为125mA。 由于客户想要将快速充电电流设置为200mA,他们将选择更大的感应电阻,如25mohm或30mohm。
我想知道对Rsense的价值是否有一些限制。 较大的一个可以吗?
如果客户选择30mohm感应电阻器,在检测蓄电池时,唤醒电流是否仍为125mA? 125mA是否为恒定电流源?
更大的感应电阻器是否会影响蓄电池检测功能?
谢谢!
Rayna