This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4172万:Rsense是否会影响唤醒电流?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102738/bq24172-will-rsense-affect-wake-current

部件号:BQ2.4172万

大家好,

在数据表中, 在Rsense = 10mohm的条件下,唤醒电流通常为125mA。 由于客户想要将快速充电电流设置为200mA,他们将选择更大的感应电阻,如25mohm或30mohm。  

我想知道对Rsense的价值是否有一些限制。 较大的一个可以吗?

如果客户选择30mohm感应电阻器,在检测蓄电池时,唤醒电流是否仍为125mA? 125mA是否为恒定电流源?

更大的感应电阻器是否会影响蓄电池检测功能?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      如果需要,您可以使用更大的感应电阻器。 请记住,您还可以控制ISET引脚上的电压以调整充电电流。 根据电压差通过SRP SRN引脚感应充电电流,因此更改RSENSE会改变电流。 这对于蓄电池检测来说不应该是问题,只要输出电容器可以在0.5秒内通过新的唤醒电流充电至最大充电调节电压。 您可以使用新的唤醒电流计算电容器的充电率,并确定它是否仍然可行。