This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2113万:在LBI连接至GND时,TPS6.2113万是否可以替换tps6.211万?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103583/tps62113-can-tps62113-replace-tps62110-when-lbi-connect-to-gnd

部件号:TPS6.2113万
主题中讨论的其他部件:TPS6.211万TPS6.2111万TPS6.2112万

大家好,

客户希望使用TPS6.2113万替换TPS6.211万,在 他们的设计中,LBI连接到GND。 它是否有效? 使用TPS6.2113万和LBI时,LBI是否应连接到GND?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rayna,

    带有LBI至GND的TPS6.2113万将不起作用。 要使TPS6.2113万正常工作,LBI必须具有逻辑高电平。 有关详细信息,请参阅数据表第11页中的第9.3.3节。 如果客户需要3.3V或5V输出,他们也可以检查TPS6.2111万和TPS6.2112万,它们没有增强的LBI功能。

    谢谢!

    阿莫