This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.791万A:用于锂钛酸电池的Balacer

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103730/bq77910a-balacer-for-lithium-titanate-cells

部件号:BQ7.791万A
主题中讨论的其他部件: BQ7.6942万BQ7.693万

BQ7.791万A芯片可用于平衡具有2.4V电压的LTO电池。
为什么德克萨斯州不生产LTO Celss的新型芯片????
BQ7.791万A "不推荐用于新设计",但德克萨斯州没有100%的替换产品!

全世界都需要一个4芯片或更多的平衡芯片,能够用于2,4V的LTO电池。
电压不足1.75V。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Winter,  

    对于多单元实施,您可以使用我们的BQ769x2设备系列,它允许可编程UV,OV等 https://www.ti.com/product/BQ7.6942万 https://www.ti.com/product/BQ7.6952万

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,但是BQ7.6942万对于4S-6S系统来说太大,太复杂了!
    此致
    Otto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Winter,

    如果需要,欢迎您购买BQ7.791万A,我们只推荐BQ7.6942万。 BQ7.693万/40也可供使用,而且使用起来相当简单。 BQ7.6942万具有自动平衡功能,设置起来不太困难。 产品页面上提供了相当多的资源(应用手册,视频和示例代码)。

    谢谢!
    Caleb