请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ7.791万A 主题中讨论的其他部件: BQ7.6942万, BQ7.693万
BQ7.791万A芯片可用于平衡具有2.4V电压的LTO电池。
为什么德克萨斯州不生产LTO Celss的新型芯片????
BQ7.791万A "不推荐用于新设计",但德克萨斯州没有100%的替换产品!
全世界都需要一个4芯片或更多的平衡芯片,能够用于2,4V的LTO电池。
电压不足1.75V。