This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.0606万:最小负载

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103794/lmz30606-minimum-load

部件号:LMZ3.0606万
主题中讨论的其他部件:TPSM8.2866万A

您好,

LMX3.0606万是否需要最小负载? 例如,在VOUT和GND之间添加一个10k或1k电阻,有助于在负载非常轻时保持稳压器稳定。

此致,

伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Guy,

    否,没有最小负载。

    在任何情况下,您是否已经了解了更新,更小,更便宜的TPSM8.2866万A?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我简单地看了一下,它看起来很适合我们的新设计。

    感谢您的回复

    此致,
    伙计