This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:无响应

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ27531-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108424/bq27530-g1-not-responding

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ27531-G1

我在尝试使 IC 做出响应时遇到了困难。 我意识到我将 VSS 连接到电池接地、而不是器件接地。 这是否是我的器件无法应答的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您能否检查 Regin 和 CE 引脚以确保监测计已启用并通电?

    除非您具有禁用 PGND 的低侧保护、否则使接地有所不同不会产生影响。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    我无法直接探测引脚、但该引脚上的输入电容器连接到电池。 这是 SDA 和 SCL 在尝试寻址芯片时的样子、似乎没有应答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    监测计未通电或损坏。 而不能判断其他电源节点的连接位置。

    您是否使用 bqStudio 与监测计进行通信?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用 bqstudio 进行通信。 我们通过北欧 IC 与器件通信。

    此外、我探测了 BI/TOUT 引脚、它的电压为2.6V、因此我假设芯片正在通电、但我不知道。 对于该引脚、这是否看起来是正常的工作电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    确保监测计也不是 ROM 模式、如果您刚刚对其进行了编程、它可能仍处于 ROM 模式。

    如果没有在 CE 和 Regin 上进行测量、将很难知道监测状态。 我还会尝试使用 EV2400、因为它还应该检测它是否位于 ROM 中、它将读取 fff_ffff 作为器件版本。 无论对化学 ID 进行编程、您都需要 EV2400。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 ROM 模式? 我在数据表中没有看到这一点。
    "我还会尝试使用 EV2400、因为它还应该检测它是否位于 ROM 中、它将读取 fff_ffff 作为器件版本"。 我们根本无法从 IC 获得任何响应。 IC 为 I2C 传输的初始地址字节提供一个 NACK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    BQ27531-G1 TRM 中简要介绍了这一点:https://www.ti.com/lit/pdf/sluua96

    ROM 模式用于对监测计进行编程、在 ROM 模式下、器件地址变为0x16、而不是0xAA、如果您在 ROM 中尝试与0xAA 通信、则会返回地址。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试将地址更改为0x16、但仍在接收地址字节上的 NACK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    它听起来像是监测计未通电、或者根据您所掌握的信息、它已损坏/损坏。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们现在能够让 IC 确认 i2c 消息、但我们正在遇到其他问题。 看起来 IC 正在执行某种时钟拉伸技术、但这会使微控制器感到困惑。 您能否从这些 sda 和 SCL 线的屏幕截图中确认正在发生什么情况/是否仍有抑制 IC 上时钟拉伸的现象? 数据表使其听起来像是时钟拉伸是器件的不可配置特性。 将显示完整的消息序列的屏幕截图、然后放大各个消息的屏幕截图以供查看。 消息序列是尝试读取器件的电压寄存器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们的所有指南都使用时钟扩展来获取主机请求的数据、所使用的主机/驱动器必须与时钟扩展兼容。

    您可以在 BQ27531 TRM 中看到有关适用时钟拉伸的更多信息: 8.4 I 2C 时钟拉伸

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluua96

    时钟拉伸是不可配置的、我们的一些较新的测量仪表仅在测量仪表繁忙时间过长时才允许测量仪表进行 NACK、但仍会进行时钟拉伸。

    此致、

    Wyatt Keller