请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25200-Q1 大家好、
我的客户 希望使用 我们的 TPS25200-Q1作为非板载负载的保护、并希望了解我们的 FMD 报告中的任何故障模式是否会导致过压钳位保护丢失。 我们关注的一个问题是"Vout 滞留在开启状态"、我假设这会导致无法防止过压情况?
此致、
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户 希望使用 我们的 TPS25200-Q1作为非板载负载的保护、并希望了解我们的 FMD 报告中的任何故障模式是否会导致过压钳位保护丢失。 我们关注的一个问题是"Vout 滞留在开启状态"、我假设这会导致无法防止过压情况?
此致、
Andy
尊敬的 Andy:
的故障模式分布估算摘自 common 的组合
IEC 61508和 ISO 26262等标准中列出的故障模式、子电路功能尺寸和的比率
并从最佳工程判断中获得。 因此它们是随机的、当我们说 VOUT 卡在 FMD 上的时间为5%但不超过100倍5时、VOUT 卡在打开位置。
此外、我同意、如果故障模式是 VOUT 卡在 ON 位置、则过压可能不会被钳位在输出端。
此致
Kunal Goel