This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850-Q1启动时 VDD 引脚的压摆率限制

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110451/tps3850-q1-tps3850-q1-slew-rate-limitation-with-vdd-pin-at-start-up

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3850

专家您好!

我在该 E2E 主题的启动过程中与 TPS3850-Q1讨论了 VDD 压摆率限制。

最后、我得到的答案是没有任何限制、但这可能会导致 POR 延迟。
对于此结论、我的客户希望了解此 POR 延迟的估计时间。
您会提供此延迟的值吗?

我很期待收到您的回复。

谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    我必须与设计团队讨论您的问题。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kuramochi  

    器件的启动延迟 pf 为300us  

    之后器件将正常工作。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    感谢你的答复。
    我知道、在 Vcc 超过1.6V 后、该器件将在300us 内完全启动。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    很抱歉再次询问、但我们的客户希望确认此问题。
    他们想知道转换率的大值会导致 POR 延迟吗?

    我很期待收到您的回复。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki  

    POR 应在20-30us 内响应。 即使数据表中未指定 VDD 压摆率、也可以安全地将其保持在1V/us 以下。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    感谢你的答复。
    我知道 当 VDD 超过1.6V 时、POR 将在20~30uS 内响应。
    因此、当 VDD 压摆延迟极快时、似乎会出现延迟。

    此外、我想确认您建议的压摆率。
    在前面的讨论中、我们确认即使 VDD 压摆率非常快、也会触发它、就我所记得的那样。
    那么、为什么此时对 VDD 有1V/us 建议?

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki  

    之前的建议是针对 SENSE 引脚。 VDD 应仅在1V/us 范围内。  

    客户的提升率是多少?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    此时、斜坡速率没有实际值、他们正在确认"全部"条件下是否存在任何问题。
    因此、他们询问为什么有建议的斜坡速率。
    您能否告诉我为什么会有斜坡率建议?


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki  

    这是设计注意事项。 通常、模拟电源不会快于1V/us。  

    如果您可以了解他们是如何为 TPS3850供电的、我会进一步建议您。  

    此致
    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    我想在离线模式下讨论这个问题。
    因此、我将以不同的方式与您联系。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kajuki、

    让我们离线解决它。

    此致

    Trailokya