This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:LM5122-Q1和 LM25122-Q1之间的差异

Guru**** 2814945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25122-Q1, LM5122-Q1, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112021/lm5122-q1-difference-between-lm5122-q1-and-lm25122-q1

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25122-Q1LM5122

您好、专家、

我想知道 LM5122-Q1和 LM25122-Q1的区别、最大 输入电压和开关频率除外。 P2P 插入是否正常? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elec Cheng:


    除了您提到的参数、绝对电压最大输入电压、开关频率和成本之外、没有其他区别
    在功能上是相同的。 请解释一下 P2P 插入意味着什么?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    [引用 userid="515374" URL"~//support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112021/lm5122-Q1-differe-between -lm5122-Q1-and-lm25122-Q1/4121202#4121202"]是否可以通过 p2p2/引号解释您的意思?]

    客户因为短缺而在寻找引脚2替代产品。 他们不想更改硬件。 这就是为什么我要求 P2P 插入的原因。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elec Cheng:

    是的、LM5122和 LM25122-Q1实际上是相同的、只是绝对值和 Fsw 是不同的、因此可以使用 P2P 进行替换。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。