This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:在 PC 中未检测到 EV2400

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111459/ev2400-ev2400-not-detected-in-pc

器件型号:EV2400

我从 TI store 购买了全新的 EV2400。 未在任何 PC 上检测到设备。 所有三个 LED 都亮起。

问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    您是否能够将固件更新为最新版本或是否指示错误? 您使用的是什么操作系统?

    您是指插入时器件未显示在器件管理器页面中、还是未检测到 EVM?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在设备管理器中未检测到设备。 当我尝试更新固件时、它显示未找到 EV2400。

    我使用的是 Windows 10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    尝试使用-s 选项运行固件更新程序。 在更新固件之前、Windows 可能无法将其识别为 EV2400。

    连接时、检查设备管理器中是否显示了任何 USB 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试使用-s 选项,但它未被检测到,因此程序会自动终止。

    设备管理器中未显示任何 USB 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    看起来硬件有缺陷或损坏。 您可以尝试联系 TI store 进行更换。