This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:数据表信息查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111736/tps54519-datasheet-information-enquiry

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件:TPS62867

大家好、

谢谢、此致、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chathana、

    如前所述、GMea 为250uA/V。  R3将补偿后的 EA 增益设置为功率级增益的倒数。

    在任何情况下、TPS62867都是一款更新、更小、更易于使用的器件。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回答! 但在方程式36中,什么是 GPWRSTG gmEA

    如果我们使用上述数据、我们将无法在 数据表中获得提供的 R3值。

    是否可以解释计算?

    谢谢、此致、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chathana、

    GPWRSTG 是上一段中提到的功率级增益。

    gmea 是误差放大器的增益(或跨导)、在第3页指定、 并在图26和公式19中进行了解释/显示。

    公式36适用于我。  对 gmea 使用0.00025。

    Chris