This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找与具有低 Rdson (10-40ME)的 TPS22919类似的负载开关

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22998, TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111784/looking-for-load-switch-similar-to-tps22919-with-low-rdson-10-40-me

主题中讨论的其他器件:TPS22998TPS22992

你(们)好  

我正在寻找低于要求的负载开关。

VIN- 0.5V 至3.3V

2.额定电流1-4A

RDS on = 5-40 ME

是否有人可以为此推荐器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kapil、

     TPS22992和 TPS22998是唯一能够支持低至0.5V 的输入电压电平的负载开关器件;但是、这两种器件都需要 VBIAS 电源轨。

    TPS22998

    TPS22992

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kalin。