This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入保护

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8210, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111503/input-protection

器件型号:DRV8210
主题中讨论的其他器件: TPS54201

你(们)好

我将 DRV8210DSG 用作静态开关 H 桥、并将 tps54201用作双向 TEC 驱动器。  由于 DRV8210位于电流感应电阻器的高侧、因此在负载短路的情况下、它会受到高达1V 的瞬态影响、  

为了保护 PH 输入、我要放置一个小型二极管、将输入和 GND 之间的电压钳制在一个二极管压降。  因此、如果我的控制输入为高电平、该引脚上将具有~3.3V 电压、一切都很好。  如果控制输入为低电平、则当引脚低于~1V 的 GND 电平时、二极管将导通。   请参阅图。  这是否看起来会用于此目的?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1V 瞬态恰好发生在哪里? 它是在驱动器的 VM 电源还是在控制引脚上?

    您能否还澄清一下 DRV8210和 TPS 器件是如何连接的。 它不是来自您展示的原理图的。 如果您不想共享原理图、那就好了。 一个简单的方框图将起作用。

    我可以从原理图中看到的一个问题是驱动器的 GND 引脚未直接连接到公共 GND。 可以这样做、因为我们在数据表中展示了一个从 GND 引脚到公共 GND 的电流感应电阻器示例、用于电流感应。 但是、器件 GND 相对于公共 GND 的电压不应超过0.5V。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pablo。  1V 瞬态将发生过载情况。  感应电阻器在正常运行时的最大输出电压为200mV、但如果负载发生短路、则额外的电流可能会在 TPS54201关断之前导致高达1V 的瞬态。  我担心接地引脚会变为1V、而我的逻辑将 EN 输入驱动到公共 GND、这违反了0.5V 限制。  我的想法是、由于我要通过10K 电阻器驱动 EN 引脚、二极管会通过一个二极管压降将 EN 引脚钳位到 GND、对于该二极管、压降为~ 340 MV。  为了清晰起见、我附上了整个原理图页面。  

    e2e.ti.com/.../12tecrevbP2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在发布之前多喝点咖啡!  很明显、我应该说的是 PH 引脚、而不是 EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的解释。 我现在很清楚。

    只要钳位二极管将电压钳制在0.5V 以下、就可以使用钳位二极管。

    此致、

    Pablo Armet