This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:PSEL 连接

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110114/bq24292i-psel-connection

器件型号:BQ24292I

您好!

我正在检查 BQ24292I 的 PSEL 引脚的用法。

在一般情况下,该引脚应连接到何处? 目前、我使用 MCU 引脚对其进行控制。

但根据规格、它会直接获取 USB PHY 输出来执行电流检测。

如果我的器件只进行充电、从而根本没有 USB 数据、该怎么办?

此致、

Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    我们正在着手进行这项工作、并将返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    您可以参阅 8.3.1.3.4 PSEL/OTG 引脚设置输入电流限制、PSEL 和 OTG 的设置将取决于充电期间需要的输入电流限制。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我理解8.3.1.3.4部分。

    我的问题是、您有什么 USB PHY 输出的示例吗? 我对此并不是很熟悉、所以让我们看看是否有任何示例可供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB PHY 器件通常在系统中具有输入电流限制检测电路、其输出决定输入是 USB 主机还是充电端口。 请随时在线搜索以了解更多信息。

    谢谢、

    宁。