This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51123:VREG5电容值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110376/tps51123-vreg5-cap-value

器件型号:TPS51123

大家好、

日本客户无法在 E2E 中发布问题、因此我帮助他发布此技术查询。

数据表中描述了到 TPS51123 VREG5的33uF (P1)连接。
我知道。 此外、P9上的开关控制器块中还涉及 VREG5。
我也明白您正在这样做。
在确定33uF 时、始终存在容量可变的数据。
如果有将容量更改为33uF 的历史、例如22uF、33uF、44uF
思考。 容量更改时是否可以查看数据?

谢谢。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    建议至少为33uF、请参阅数据表 P21。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    如果有将容量更改为33uF 的历史、例如22uF、33uF、44uF
    思考。 容量更改时是否可以查看数据?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我想我已经回答了您的问题。 电容应至少为33uF、因此可以为44uF、但不建议为22uF。

    我不知道您在这里有什么问题。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miranda、

    客户主要关心的是 TI 是否有技术报告或测量数据来验证合适的电容值。

    如果您有,可以共享吗?

    如果您没有、可以关闭此 E2E 主题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的评论。 我明白了。

    很抱歉、我们没有这样的报告。 我将关闭此主题。