Other Parts Discussed in Thread: LM2936
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM9036 主题中讨论的其他器件:LM2936
你(们)好
我需要寻找 LM9036QMM-3.3/NOPB 的替代产品。
我 发现 LM2936QMM-3.3/NOPB 是引脚对引脚的选择、并想要更合适的建议。
关键要求: 待机低功耗、3.3V 输出、引脚对引脚
你们都 有什么建议吗?