This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:关于 EN/SYNC 引脚中的高通滤波器

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111556/lm61460-q1-about-high-pass-filter-in-en-sync-pin

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

我正在阅读数据表并在下面找到说明。 我知道 CSYNC 和 Rent 和/RENB 形成了一个高通滤波器。 对于 Rent//RENB=100k Ω 且 CSYNC=1nF 的情况。 交叉频率为1.6kHz、这意味着任何高于1.6kHz 的外部时钟频率都将传递到 EN/SYNC。 然而、最小可能频率范围为180kHz。 我们是否应该降低 Rent / RENB 电阻、以便高通滤波器能够更好地工作? 设计 CSYNC 和该高通滤波器时需要考虑哪些注意事项?

-A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    这取决于器件是否也通过 CSYNC 进行开/关控制、它需要28US 更长的低电平状态信号来禁用芯片、因此 CSYNC 和 RENT / RENB 的时间常数必须远高于28US。

    如果没有、那么您可以使用较小的 CSYNC、但最好也保持  CSYNC 的常数、并且 Rent / RENB 高于1us。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    明白。 数据表还提到、在启动之前、外部需要关闭。 但是、它从未提到在启动后何时可以使用它。 TI 的建议是什么? 在 PGOOD=1后添加 CLK?

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    这意味着必须在通过 EN 或 VIN 启用 IC 后应用时钟、而不意味着在 Vout 准备就绪后应应用时钟、 在 PWRGD=1后添加 CLK 也是正常的。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的帮助!

    -A