This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165-Q1:TPS61165-Q1输出异常

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106969/tps61165-q1-tps61165-q1-outout-abnormal

器件型号:TPS61165-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61165

尊敬的 TI 团队:

TPS61165用作 LCD 屏幕的背光电源。  目前、经过调查后原型 LCD 的1/5显示异常、发现 TPS61165的 SW 引脚输出异常、SW 引脚到 GND 的阻抗变低。 更换新器件后、LCD 功能可以恢复正常。 随附的是我们的原理图、请帮助检查、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如原理图所示、您是否还能提供 VLED、R240、R13、R29、C14的值? 另外、ARM_DISP_PWM 的振幅和频率是多少?

    此外,我想再作一些波形的讨论。 此外、请帮助提供正常和异常条件下的5V 输入电压、VLED、SW 和 FB 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否有此主题的更新? 如果您的侧已经解决了这一问题、我将关闭此主题。