This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069负载突降保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111846/lm5069-lm5069-load-dump-protection

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1

您好,   

我在输入电源上使用 LM5069 实现反极性 和 OV 保护。 如何在 Vs = 130V、400 m sec 的情况下保护 LM5069免受负载突降脉冲的影响。  

我不想使用任何 TVS 二极管,因为它不是可行的解决方案 。  

我能否在 输入电压引脚处使用60V 齐纳二极管和10k 串联电阻器来保护它 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    LM5069无法添加串联电阻器。 请查看  LM7480-Q1  

    此致、

    Rakesh