This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:Vref 等级导致的频率特性差异

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111790/tl431-differences-in-frequency-characteristics-due-to-vref-grades

器件型号:TL431

我们目前正在使用 TL431AQDCKR

我们正在考虑将 Vref 容差从 A 级(1%)更改为 B 级(0.5%)。

我们对此有疑问。

[问题]

我们认为、由于 Vref 等级变化、唯一的特性变化是 Vref 容差、

并且没有其他特性变化。

这种理解是否正确?

如果除了在更改 Vref 等级时 Vref 容差的变化之外还需要注意任何要点、  

如果您能给我们一些建议、我们将不胜感激。

此致。

托鲁