This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:功能

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111700/ucc27611-capabilities

器件型号:UCC27611
主题中讨论的其他器件:LMG1020

您好、E2E 专家、

你好。

我正在处理的项目是设计无线电源传输系统。 我想知道 UCC27611是否适合用于驱动 EPC2019或 EPC2207。 它将以13.56MHz 或27.12MHz 的频率驱动(这是一个延伸部分)。 理想 情况下、LMG1020将会被使用、因为它是一个更具吸引力的选择;但是、它不可用。   

提前感谢您的帮助。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    是如果 LMG1020不可用、UCC27611应该是合适的器件。

    器件可运行的最大频率取决于器件相对于环境温度的最大功耗。 下面、我将链接一个最大频率计算器、该计算器可用于根据器件数据表和 FET 计算器件可运行的最大频率、以及器件将在其中运行的环境温度。 它可与半桥和低侧驱动器配合使用。

    最大工作频率计算器: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025075/faq-ucc27282-how-to-calculate-the-max-operating-frequency-of-a-gate-driver  

    计算器件是否可以处理特定频率的另一种方法是使用功率耗散公式。 我将使用的公式可从 UCC27611数据表的第8.2.2.4节中引用。 对于 UCC27611、功率耗散等于 PSW * PDC。 对于 UCC27611 PDC、可以忽略不计。

    PSW = Qg * FSW * Vref * 2 (假设在最坏情况下没有外部栅极电阻器)

    PSW = 2.4nC (典型栅极电荷 EPC2019)* 13.56MHz * 5V * 2.

    PSW = 2.410^-9 * 13.56 * 10^6 * 5 * 2 = 0.325W

    Pdiss = 0.325W + 0

    Pdiss = 0.325W

    根据80.3 C/W 的结至环境热阻 RΘJA、我们可以通过将器件与计算得出的功率耗散相乘来计算器件的热增加。

    T = 80.3 C/W * 0.325W = 26.1 C

    我们可以获取该温度并将其与环境温度相加、然后得到 Tj。

    TJ = 26.1C + 25 C (假设环境温度)= 51.1 C

    该 Tj 处于140C 的最大 Tj 范围内、这意味着它可以在该给定频率下运行。

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    多纳尔多