This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792EVM 的输出功率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111857/bq25792-output-power-of-bq25792evm

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750EVMTPS25750TPS65988EVM

我 遵循 TPS25750EVM 设计、并将连接一个4S 4.5A 锂聚合物电池。 我对该 EVM 的输出功率有一些疑问。

  1. 当存在输入源而不 存在时、系统电压和电流将是多少。  100W PD 适配器作为输入源进行连接(请参阅随附的)。

我对该 EVM 的输出功率很好奇。 我将使用它作为灌电流来为电池充电并获取 SYS 引脚的输出电压。 如果我对拉电流/灌电流一词有误、请更正我。

假设 Tps25750与电压为20V 5A 的适配器协商电源。

  • 在这种情况下、BQ25792的输入是什么? 我相信输入功率只能是20V 3.3A 到 BQ。
  • 如果是这样、那么考虑到与 BQ 相连的4S 锂聚合物电池、SYS 引脚电压和电流将是多少。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    当输入源不存在时,V (SYS)=V (BAT)-I (SYS)*RdsonBATFET (其中电池为 SYS 提供电流)。

    当存在输入源时、拉取其3.3A 最大输入电流:

    如果 V (BAT)< MINSYS (缺省值3.5V)、那么 V (SYS) max=3.5V+~0.2V。  如果输出功率[I (SYS)*3.5V]>I (VBUS)*VBUS*Efficiency,那么电池对转换器进行补充,使 V (SYS)=V (BAT)-I (SYS)*RdsonBATFET。

    如果 V (BAT)>MINSYS、那么 V (SYS)=V (BAT)+I (SYS)*RdsonBATFET 直到 V (BAT)到达 VBATREG。

    在将已充满电的4S 电池热插拔/交换到 EVM 时、请务必小心、以防瞬态尖峰超过 BATP 和 BAT 引脚的20V 最大电压。  在您的最终设计中、如果出现热插拔/交换、我建议添加~18-21V TVS 二极管来抑制此类尖峰。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Jeff

    这意味着

    • 当输入源不存在时、理想情况下 V (SYS)= VBAT 忽略压降。或者只需将电池连接到系统。
    • 当存在输入源时、您是否通过假设使用单节电池来考虑3.5V?

    此外、让我们讨论理想情况并忽略损耗。 电池电压为4S 12V 至16.8V

    案例1:当存在输入源并且它能够为负载供电时、电池将从系统上断开。 在这种情况下、输出电压是多少? 是稳压电压、还是会根据负载而变化。 我在这里不讨论过载。 假设为20V 3.3A (66W)、负载为60W。

    案例3:当输入源存在且负载已过载时、电池补充模式打开。 在这种情况下、系统电压是多少?

    关于热插拔、在我的产品中、电池将始终与系统相连、但我可能会增加一些 ESD 保护、因为我必须将系统输出与 TPS65988EVM 的 SYSPWR 相连。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    当不存在输入源时、电池连接到系统。

    当输入源存在并且能够在 SYS 上提供负载时、V (SYS) Ideal = max (MINSYS=12V 缺省值或者电池电压)、换句话说、SYS 只在电池放电时进行稳压、然后在电池电压高达16.8V 时进行稳压。

    如果输入源无法提供负载、则电池会对负载进行补充、因此理想情况下、V (SYS)=V (BAT)由转换器和电池提供 I (SYS)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    话虽如此、在本例中、我不能期望 VSYS 超过16.8V、但如果 输入电源和电池能够提供、电流是否可以达到5A? 还是由于某些限制而受到限制?
    这是我最后一个关于它的问题。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    两个计数都正确。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这对我真的很有帮助。