This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BATDRV 周期性压降

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111342/bq25710-batdrv-periodic-voltage-drop

器件型号:BQ25710

大家好、

您是否会解释 BATDRV 为什么会周期性下降?

我知道在关断期间电压应该与 VSYS 相同、但 VSYS 本身的压降似乎并不像 BATDRV 那样显著

BTW 时、波形是在连接电池的情况下获得的  

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 BQ25710EVM 电路板上看到此行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    否,它 在客户板上,  

    BTW 正确、它没有电池。

    请提供帮助、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 EVM 上不发生这种情况、我们可以排除器件问题。 我的建议是将充电器与系统隔离。