This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TPS62913稳压器代替 TPS7A85 LDO 和 TPS546A24A 降压稳压器

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85, TPS546A24A, TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102176/tps62913-tps62913-regulator-in-place-of-tps7a85-ldo-and-tps546a24a-buck-regulator

器件型号:TPS62913
主题中讨论的其他器件:TPS7A85TPS546A24A

 大家好、

我想使用 TPS62913代替 LDO (TPS7A85)和 TPS546A24A、以实现高达2.5A 的电流消耗。

我的要求是

TPS7A85 (3.3V@1.2/1.5A)的替代产品-

A. 输入电压(4.75V、5V、5.25V)/(11.4V、12V、12.6V)

B. 输入纹波= 50mV/120mV

C. VOUT 纹波= 3mV、容差= 1%(33mV)

D. FSW= 1MHz

替代 TPS546A24A: VIN= (11.4V、12V、12.6V)、Vin_RIPPL= 120mV

a. 输出电压和 输出电流= 0.88V/ 1.8V/ 3.3V@2.5A 2.5A/1.5A、 输出电压纹波= 3-10mV、电压容差= 1%

有人能否就选择、设计和要求提出建议并进行澄清?

你在这方面的快速反应将是非常值得注意的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 这两种设计是独立的、还是直流/直流为 LDO 供电?  所有这些设计都可以使用表8-2中的数据表指南或使用 www.ti.com\tps62913产品页面上的 WEBENCH 工具来完成。 为了实现所需的纹波、您可能不需要铁氧体磁珠滤波器、这是 WEBENCH 中的一个选项、也可以使用数据表中的表8-3来实现。 您对这些设计有瞬态要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

     正如我提到过的、是的、单独 的设计。

    一个用于 LDO 替代产品- TPS62913的 TPS7A85 

    替代降压稳压器的另一个稳压器- TPS546A24A 与 TPS62913

    但考虑瞬态要求(20-50%)。 请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。  在这种情况下、我仍然建议您使用 TPS62913产品页面上的 WEBENCH 工具来创建您所需的不同设计。  WEBENCH 工具位于页面底部、网址为:www.ti.com\tps62913  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve。

    我有一个与 EN 引脚相关的查询。 它具有500K 的内部下拉电阻(弱)。 我们使用 CONTROLLER (Sequence)控制 EN 引脚。 在这种现金中、我们是否需要保持外部下拉电阻(1K/10K)?   

    在 WebBench 上进行分析时、根据反馈电阻器(25度环境温度)、输出电压容差为2.04%。 但在85度的环境温度下、容差将更大。 除了反馈电阻器、我们能否控制容差 like1%?

    是否有任何关于上述问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Steve 明天会回复你。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在使用序列发生器主动下拉 EN 引脚、则下拉电阻器可能会被移除。 您能否在 WEBENCH 上共享您的设计? 您使用的电阻器容差是多少? 在-40°C 至125°C 的温度范围内、TPS62913的电压基准为+/-1%。  使用 EVM 上使用的1%容差反馈电阻器、图6-51至6-53中的数据表典型特性显示了输出电压偏差。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    序列发生器将上拉 EN 引脚以开启稳压器、但它将取决于定序。 在此之前、稳压器将处于关闭状态、因此我的问题是在关闭状态期间 EN 引脚的状态。 由于该稳压器具有内部下拉电阻器,EN 引脚将会处于逻辑低电平状态,因此我是否需要保持外部下拉电阻器(1K/10K 强)?

    电阻器的容差为1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有强大的下拉电阻器、您可能会遇到这种情况、但这实际上取决于您的系统需求以及您在 EN 上需要特定的时序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve 的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我们将关闭它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve 和 Shuai、大家好、

    我有一个与电感选择相关的查询、该查询与占空比、频率和输出电压3.3V@1-3A 有关。 (输入电压为5V、容差为5%)。

    数据表中提到采用2.2uF 电容、频率应为2.2MHz (表8.2)

    8.2.2.2.2第一个 L-C 滤波器的电感器选择:

     μH Dmax 低于45%且 μH 电压高于2V、请使用4.7 μ H 电感器实现最大输出电流、或使用2.2 μ H 电感器以更大的输出电流降低效率。

    但 在1MHz 和66.83%占空比的 WebBench 仿真中、我将实现输出。

     

    您是否会建议1MHz、2.2uH 的设计是稳定的? 我可以使用该设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    建议使用5Vin 至3.3Vout 的2.2MHz 频率运行、并且应使用2.2uH 电感器、而不是4.7uH 电感器。 如果使用1MHz、设计将保持稳定、但相位裕度较低、可以通过在电阻分压器中添加与顶部电阻器并联的100pF CFF 来提高相位裕度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的建议。对于 0.88V、1.2V、1.8V 和5V 等12V 输入和输出、情况如何。 (频率为1MHz,电感为2.2uH)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kapil、  

    对于12V 至0.88V、1.2V 和1.8V @ 1MHz、您可以按照表中的建议使用2.2uH 电感器。  但是、对于5V 输出、我建议将2.2MHz 与2.2uH 电感器配合使用、如数据表中的表8-2所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的澄清。 我还有一个与 NR/SS 引脚相关的问题。如果负载为 OCXO- 25MHz、114MHz 和10MHz 并且电压电平不同、建议使用该电压轨。这些电压轨对频率敏感(1.8V、3.3V、3.3V、1.2V、0.88、 0.8V)。  那么、我应该选择什么值。 我的要求是(1ms-5ms)。 你可以建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kapil、  

    NR/SS 电容器是带隙滤波器的一部分、较大的值将提供更多滤波、如数据表中的图所示、特别是6-29至6-44。  我建议使用仍能满足启动时间要求的最大电容、例如470nF 软启动时间为5ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我已为 OCXO-10MHz 选择220nF (序列时间最大3ms)和470nF (3.3V@1.5A)。 它是好吗? 或者、对于所有电源轨、我应该使用470nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上取决于您需要达到的噪声级别。  如果您有一个诸如3ms 定序启动时间之类的限制、220nF 就是您所能做的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    谢谢你。 我对 TI 在应用电路和 EVM 中使用的器件还有一些疑问。

    建议使用这些组件来实现1MHz 和2.2MHz 的开关频率。 如果我在 TDK 网站上看到 Cin 电容器(C2012X7S1E106K125AC)值与开关频率的关系图、I 值即使在1MHz 频率下也不稳定。

    输出电容器也是如此-  

    您能澄清这些要点吗? 输入和输出电容器的任何建议或替代器件、支持高达2.2MHz 的开关频率和低 ESR 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我需要使用该稳压器设计0.8V@1.5A。  纹波和电压容差要求为3mVp-p、容差为3%。

    我能否使用该稳压器生成0.8V x 12V 的输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kapil、  

    对于输入电容器、 实际电容将影响转换器的输入纹波。  尽管建议的最小值为5uF、但这实际上取决于电源和所需的输入纹波。  

    对于输入和输出电容器、最重要的是输出电容器直流偏置降额、因为这肯定会影响输入和输出的有效电容。  数据表中的器件应该适用于2.2MHz 应用和1MHz 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    感谢您的澄清。 我的另一个生成0.8V 的查询会怎样。输出是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62913的基准电压为0.8V、因此您可以将输出直接连接到 FB、如设计所示。  转换器的最短导通时间为70ns、12V 至0.8V 电压不会超出该值。 在-40C 至125C 范围内、基准电压的容差为+/-1%、因此您应该满足输出容差要求。在数据表(图6-53)中、我还展示了12Vin 至0.8Vout @ 1MHz 范围内的输出电压容差典型特性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将关闭此 TT。

    BSR-MV

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、您好!

    等待、请不要关闭此 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kapil!

    当然。  

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    因为我们在 WebBench 中遇到了通过更改输入电压为 PLL 生成0.8V 的问题。 分享验证和结论所需的输入、供您参考。  

     对 BCM88280/BCM88480 0.8V PLL 轨的要求是

    • 输入电压范围:3V-13V
    • 输出电流范围:0.1A-2.5A
    • 纹波:3mVp-p
    • 电压容差:3%
    • 负载瞬态- 10%至50%

    请验证并总结用于0.8V BCM PLL 的 TPS62913。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Steve 明天会回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关应用条件的详细信息。  该设计是否真正具有从3V 变为13V 的 VIN?  这是一个非常大的输入范围、对于单个设计来说是不常见的。  如果您有多种需要0.8V 输出电压但具有不同输入电压的设计、该解决方案将会有所不同。   

    我一直在研究低输入电压和低输出电压条件下的器件性能和模型、并很快回来更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认此设计的正常输入电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    请采用12V 和5V 电压、容差为5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kapil!

    Steve 明天会回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kapil、  

    我查看了0.8V 设计、并使用 SIMPLIS 模型来确定12V 和5V 输入的稳定性。  您可以在1MHz 下运行两种设计、而不会在满负载时达到最小导通时间、标称导通时间为35ns、但在轻负载时、最短导通时间将接近数据表中显示的70ns。  

    这是我开始并修改的原理图:

    这是1MHz 设计在5V 和12V 输入下的输出: