主题中讨论的其他器件:BQ79656EVM-021、 USB2ANY、
您好!
是否可以使用 USB2ANY 和 BQAutoEval 以堆叠方式连接 BQ79616EVM-021 BQ79656EVM-021、如下图所示?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以使用 USB2ANY 和 BQAutoEval 以堆叠方式连接 BQ79616EVM-021 BQ79656EVM-021、如下图所示?

尊敬的 Dagmar:
很抱歉耽误你的答复。 希望现在一切都正常工作。 BQ7961x 系列支持按照您所述的方法堆叠电源、方法是连接顶部板的 GND 和底部板的 VSTACK。 在典型应用中、当从 PCB 到 PCB 时、我们将看到 VIF 上使用的变压器、但当 IC 位于同一 PCB 时、则会看到电容器或捕获器+扼流圈隔离。 在低噪声 EVM 环境中、我希望当前组装的隔离类型不会出现问题(这是我在设置中最常使用的隔离类型)。 如果您仍有问题、请告诉我、我很乐意帮助您进行调试。
谢谢、
Geoff