This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:Bq 79616和79656 USB2ANY 堆栈连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656EVM-021, USB2ANY, BQ79616EVM-021, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097510/bq79616evm-021-bq-79616-and-79656-usb2any-stack-connection

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79656EVM-021USB2ANY

您好!

是否可以使用 USB2ANY 和 BQAutoEval 以堆叠方式连接 BQ79616EVM-021 BQ79656EVM-021、如下图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dagmar、

    是的、这是可能的。 我们在 EVM 上这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动 BQAutoEval 时是否需要设置任何特定条件? 每当我将堆栈 器件设置为 BQ79616或79656、 并将桥接器件设置为 BQ79616或79656 (在任何可用配置中)时、只有桥接器件会唤醒、自动寻址会冻结、而不会成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dagmar、

    我设法让它在工作台上工作。 自动寻址最初不起作用、但我再次尝试、发现了第二个器件。 是的、如果没有 BQ79600、GUI 未针对混合这些器件进行优化、但我相信可以实现、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 重播、我让它正常工作、问题是电源连接。 我确实像连接电池那样连接了评估板(顶部板 GND <->下部板 VSTACK)。 然后、将两个 Vstack 连接到电源、同时将两个 GND 连接在一起、运行良好。

    为了澄清 BQ796xx 在不同电源电压下相互通信、需要套件中不包含隔离变压器? 还是可以使其与已安装的组件配合使用?

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dagmar:

    很抱歉耽误你的答复。 希望现在一切都正常工作。 BQ7961x 系列支持按照您所述的方法堆叠电源、方法是连接顶部板的 GND 和底部板的 VSTACK。 在典型应用中、当从 PCB 到 PCB 时、我们将看到 VIF 上使用的变压器、但当 IC 位于同一 PCB 时、则会看到电容器或捕获器+扼流圈隔离。 在低噪声 EVM 环境中、我希望当前组装的隔离类型不会出现问题(这是我在设置中最常使用的隔离类型)。 如果您仍有问题、请告诉我、我很乐意帮助您进行调试。

    谢谢、

    Geoff