This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:PGOOD 引脚工作

Guru**** 2513915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111779/bq24072-pgood-pin-working

器件型号:bq24072

您好!
 我们在项目中一直使用 Bq24072RGTR 作为为4.2V 锂离子电池充电的充电器。 我们使用5V 作为输入电源、它将在进入 IC 之前通过肖特基二极管、因此进入 IC 的电压将约为4.35 - 4.5V  

我们已将 PGOOD 引脚连接到 MC 的中断引脚、在电池充满电期间、我们在 PGOOD 引脚处面临一种奇怪的行为、例如在高/低电平之间切换并获取中断。 在查看 bq24072的数据表时、我们在下图中找到了 PGOOD 引脚状态指示器的条件。 根据以下情况、电池电压似乎达到4.2V、与 Vin (DT)相加的电压为130mV、即4.33V。 如果 Vin 小于 Vbat+Vin (DT)、则 PGOOD 为低电平。

因此、我们计划在电池的特定电平上禁用 CE 引脚、并使其停止到满电池、以停止 PGOOD 引脚的切换。 每次充电期间、禁用 CE 引脚的周期将持续重复、这种禁用 CE 的做法是否会在将来引起任何问题?



谢谢
Jagan K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    我不希望这会在将来引起任何长期问题。 这里唯一的折衷是在4.2V 之前禁用 CE 引脚、显然无法实现电池的全部容量。 这里的好消息是、故意限制电池的充电范围会使其随着时间的推移而降低。

    不过、有一个问题、您如何知道何时禁用 CE? 您是在等待报告特定电压电平、还是在使用电量监测计并等待特定 SOC?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、
       感谢您的回答。
       我们将使用8位 ADC 来监控电池的电压。 当电池达到特定电压(即电池电压为4.1V、相应的 ADC 为4020)时、我们将禁用 CE 引脚。


    此致、
    Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    听起来不错。 我没有预料到这里会有什么问题、但如果有任何问题、我会很乐意回答。

    此致、

    杰克逊