This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:VIN-DPM 低电流限制

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111455/bq21040-vin-dpm-lower-current-limit

器件型号:BQ21040

BQ21040将 Vin-DPM 电压设置为4.3V。

考虑使用 BQ21040通过也连接到其他器件的共轨为电池充电。 输入只能提供500mA 的电流、而连接到电源轨的另一个器件大约需要500mA 的电流。 这几乎不会为 BQ21040为电池充电留下任何电流。 电压现在也将接近4.3V。

那么、在这种情况下、BQ21040是否会停止充电、直到有足够的电流可用? 如果电源轨上的可用电流仅为50mA,该怎么办?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件将使用仍在共轨上的任何可用充电电流。 如果只有50mA 可用、则输入电流和充电电流都将限制为50mA。 该器件不会完全停止充电、但充电率会大幅降低。

    随着 VIN 接近4.3V (VINDPM)、THBQ21040也将开始降低输入电流。 由于 ICHG 不能超过 IIN、因此通过此过程也会降低 ICHG。  

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    非常感谢您的澄清。
    您能不能也澄清以下内容、
    当 VINDPM 限制为4.3V 时,器件将运行的最小充电电流是多少(在这种情况下充电器满载时)? 它是50mA 还是可以以低得多的速率充电?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jomon、

    当您接近 VINDPM 时、输入电流将逐渐减少。 也就是说、该器件能够以低得多的速率充电。 当我降低 VIN 时、电压在4.3V 左右降至50mA、但随着我不断降低 VIN 并超过其达到50mA 的点、电压将进一步下降。

    谢谢、

    杰克逊