This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:降压转换器的允许电感值

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111844/tps650864-allowed-inductance-value-for-buck-converters

器件型号:TPS650864

您好!  

我们是否知道降压转换器3、4、5的允许电感器值是多少? 我在数据表上看到它针对.47uH 或1uH 进行了优化、但电子表格检查清单仅提到.47uH。

此外、再次提到了该主题上的.47uH、希望确认1uH 是否确实合适?

e2e.ti.com/.../tps650864-request-to-review-inductor-values

此致、

Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    您可以毫无问题地使用1uH 电感器。 在原理图检查清单中、显示"(typ)"的器件意味着0.47uH 是典型的组件值。 但是、可以使用其他值、包括1uH。

    此致、

    James