This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:稳压引脚电流

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111697/bq2962-reg-pin-current

器件型号:BQ2962

大家好、

我的客户在电池应用中使用 bq2962XX、但系统侧希望使用"REG"引脚来支持系统的另一个器件。

据我所知、DS 中 REG 引脚的最大输出电流为2mA。 但他们发现 bq2962XX 的 IREG_SC_LIMIT 似乎为4mA。 此外、竞争对手还可以通过更改电阻器值(例如我们的 RVDd)来增大该 LDO 输出电流。 基于此、客户有以下几个问题:

A. TI 是否 有任何方法/建议(例如更改 RVDd)可以将输出电流增加到2mA 以上? 如果是、最大值可以是多少? 如何进行设计?

B. 如果 REG 电流可被设计为大于2mA、它是否具有针对2series/3series/4系列的不同连接/结构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、嘿、嘿、嘿、

    数据表规格是硬性限制。

    客户不能更改任何电阻值来增加 LDO 最大输出。 客户可以将 LDO 推至2mA 以上、但我们不能保证稳定性。  

    谢谢、
    Caleb