This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:TS2 TS3温度传感器剂量在高温下未报警

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111079/bq76940-ts2-ts3-temperature-sensor-dose-not-alarm-at-high-temperature

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350TIDA-00792

降级:

  客户使用 BQ76940+BQ78350进行 AFE 和库仑计、使用 TS1 TS2 TS3温度测量、三个组可以读取温度数据、但只有高温下的 TS1会报警并关闭 MOSFET、TS2 TS3不会。 为 TS1/2/3启用 BQ78350寄存器“温度使能”。 是什么原因导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我温度模式配置寄存器和 DA 配置寄存器的设置吗?

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb:

       温度模式配置和 DA 配置、如下所示

       

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的寄存器设置看起来正常。

    热敏电阻测量值是否准确? 您应该验证您的连接是否与数据表中的图14相匹配。 TS2的 NTC 应连接在 TS2和 VC5x 之间、而 TS3应连接在 TS3和 VC10x 之间。 您还可以查看 EVM 原理图或使用 TIDA-00792等器件的 TI 参考设计之一。

    谢谢、
    Caleb