This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259533 OVC 和 OVLO 独立感测?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111767/tps2595-tps259533-ovc-and-ovlo-separate-sense

器件型号:TPS2595

大家好、

TPS259533的 OVC 阈值典型值为5.7V、还具有/EN/OVLO 引脚。 我们的器件是否会将 OVC 和 OVLO 视为器件内的独立感应点?  

例如、输入电压为6V、但 OVLO 电阻分压器将 OVLO 点设置为6.75V。 我们的器件是要使 OVLO 引脚上的电压高于阈值以钳制输出、还是要查看输入电压?

因为如果它只是查看 OVLO 引脚、那么我们可以诱骗器件在输出上仍然允许6V 电压。 如果它们是单独的、则即使未越过 OVLO、输出仍将被钳位。

谢谢、

Trenton Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:

    它们是单独的感应。 对于 OVC、我们通过单独的块来查看输入电压。 对于 OVLO、有单独的比较器。 因此、即使未越过 OVLO、仍可以对输出进行钳位。

    此致

    Kunal Goel