This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:最小电感值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111268/tps54160-minimal-inductor-value

器件型号:TPS54160

大家好、

美好的一天! 您能为我们的客户提供帮助。 我在下面分享了他们的全部询问。

我正在寻找采用 TPS54160的直流/直流转换器中电感器的最小电感值。

数据表中的公式28指定了以下公式:

 

假设应用中的最大电流 IOUT 为500mA。 但电流是可变的、有时可能会低得多、例如50mA。 如果我使用50mA 计算公式、所需的最小电感将使电感值比500mA 时的电感高10倍。 这意味着使用 过大的电感器。

计算最小电感值的正确方法是什么? 在低电流下、高最小电感如何?

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    对于该公式、应使用器件的最大额定直流电流规格1.5A。

    我还建议将其与 webench 设计进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    根据我们的客户了解设计电子表格(www.ti.com/.../slvc432)。
    它计算表中的最小电感器值(第93行)。 这是使用标称输出电流(线81)计算得出的、可根据应用进行调整。 器件的最大电流为1、5A 时、它不会进行计数(第59行)。

    为什么它不同?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我提到的方法是正确的。

    设计计算器、如果根据应用最大额定电流进行计算、并且该值较低、则不切实际。