This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54325:VFB 下降的最大和最小范围(故障)

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111685/tps54325-max-and-min-range-of-vfb-falling-fault

器件型号:TPS54325

大家好、  

我的客户想知道 VFB 下降(FAULT)的最大和最小范围、数据表中的典型值仅为85%。  

我们有这些数据吗? 谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    遗憾的是、数据表和图表结果中未指定此数据。 仅指定典型值。 如果存在5%的迟滞(基于典型下降与上升)、则估算范围可能介于80%/85%/90%之间。 再说一次、这不是特征化的、而是仅为估计值。

    谢谢、
    模块