This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:充电器 IC 是否支持过充电保护和反向电压保护?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111433/bq25619-does-the-charger-ic-support-overcharge-protection-and-reverse-voltage-protection

器件型号:BQ25619

您好、先生、

  BQ25619是否支持过充电保护和反向电压保护?

例如、当我们将充电电压设置为4.1V 时、如果较高的电压4.3V~4.5V、则转到 sys 引脚。

1.充电器 IC 是否 可以保护电池的过压充电?

2.如果我们的最大充电电流为100mA、充电器 IC 是否能够保护电池过流充电。

  一旦充电电流达到3A~5A、将触发任何保护?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器具有 BATOVP 保护。 有关详细信息、请参阅8.3.9.4.1电池过压保护(BATOVP)。 它没有电池反向保护。

    2、当充电电流通过 I2C 设置为100mA 时、实际充电电流应为100mA、但有一些变化。 请参阅 d/s 第10页上的充电电流精度规格

    谢谢、

    宁。