This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:启动时间

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110720/tlv733p-q1-start-up-time

器件型号:TLV733P-Q1

大家好、

您能否告知 TLV73311P-Q1的最短启动时间?

它被指定为250us、我想知道它的最小值和最大值、尤其是在 Vout=1.1V 时。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、  

    我目前正在研究这个。 您碰巧有一个电路供审核吗? 此外、是否存在任何负载条件?

    请留出1-2天的时间回答。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar-San:

    是的、我有一个电路需要审核、但无法在公共场所发布。

    您能否通过电子邮件亲自查看?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、  

    是的、请通过电子邮件分享。 谢谢你。  

    此致、  

    Edgar Acosta