This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:EN 引脚负干扰电压请参阅

Guru**** 2532100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111574/tps25942a-en-pin-negative-glitch-voltage-consult

器件型号:TPS25942A

大家好、

经客户测试、发现 EN 引脚上的下冲电压大约为-0.5V、这超过了此处推荐的 D/S -0.3V。 脉冲持续时间约为2ns、详细波形如下所示。 您可以在此处帮助评估我们器件的潜在风险吗? 他们是否可以使用它? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    2ns 的瞬态可能不是问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢你的帮助。 BTW、您在这里使用的详细判断标准是什么?  

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    通常,长时间应用绝对最大违规(如某些 ms)会 导致设备出现问题。 但该瞬态的持续时间可以忽略不计、因此我不会想到任何问题。 客户可能可以在 EN 引脚上添加一些电容、例如100pF、以吸收该瞬态。

    此致

    Kunal Goel