This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:由芯片计算得出的值与实际测量的容量不匹配

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCCHEM, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109846/bq28z610-calculated-by-the-chip-does-not-match-the-capacity-actually-measured

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQ40Z50BQSTUDIO

大家好、

您能在下面帮助我们的客户解决问题。  

我们使用 IC BQ28Z610开发了一个电池、但存在芯片计算出的剩余电量与实际测量的电量不匹配的问题。 我们在2s2p 配置中使用标称电压为3.2V 和3.6Ah 的 LiFePO4电池。

我们已经执行了以下几点来解决这个问题:

 -我们使用"GPCCHEM"工具确定了化学 ID

-我们根据文档"slua777_learning_cycle"执行了学习周期。

随附的图表显示了问题。   

非常感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    哪家客户正在实施此设计?

    BQ28Z610不支持 LFP 电池化学成分、会导致弛豫期间出现误差、如本测试所示。 看来监测计最有可能在与错误的 DOD 点相对应的放松中采用 OCV。 您能否将记录的数据与其.gg 文件共享?

    BQ40Z50等监测计具有监测功能、有助于减轻与 LFP 电池相关的误差。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller 先生、

    我们已查看 BQ28z610的可用数据表。 此处提到了支持单元类型锂离子和锂聚合物。

    LiFePO 电池是锂离子电池。

    我的问题是:

    BQ28z610不支持 LiFePO 的数据表或网站有哪些说明?

    此致、

    Ilias Majid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    lIlias、您好!

    当您在 OUT 网站上搜索监测计时、会有一个单独的 LFP 电池搜索框。 LFP 电池的电量监测功能非常差、需要额外的功能来帮助正确监测电池电量。 数据表和产品页面中对此进行了概述、如果您转至 BQ40Z50产品页面、则可以看到支持 LFP 化学成分。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/products.html

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller 先生、

    我在 Texasinsturms 网站上阅读了以下摘录:

    e2e.ti.com/.../how-to-choose-a-multicell-gauge

    这表明 IC BQ28z610适用于 LiFePo4电池。

    此外、我在 BQ28z610的数据表中找不到任何不适合 LiFePo4的参考。

    我想补充一点、有关上限和下限截止频率的电子器件工作正常。 计算出的剩余容量问题只是一个问题。

    是否有机会通过调整参数或化学 ID 来提高精度?

    谢谢、此致、

    Ilias Majid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilias、您好!

    我想可能会有一些困惑、从技术上讲、您可以让 BQ28Z610使用 LFP 电池化学成分、我说它不受支持的原因是 BQ28Z610没有 BQ40Z50使用的 LFP_Relax 等功能、 这使得使用 BQ28Z610对 LFP 电池进行监测变得更加困难。 我们不会提到不支持该功能、但没有其他功能、如我们的其他监测计中的其他功能可为其提供支持。

    因此、如果可能的话、我建议不要将 BQ28Z610用于 LFP 化学成分。

    chem ID 是专有的、我们无法打开它供客户编辑。 您可以调整 Impedance Track 参数、以便在活动期间获得更好的结果。 在长时间放松期间、由于电池电压的平坦程度、可能无法实现。 如果您可以共享配置和 SREC 的.gg 文件以及 BQStudio 日志、我可以提供一些建议。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Illias、

    通过查看数据、很难准确判断监测计调节电流的原因。 RemCap 基本上应为库仑计数值、除非平滑引擎影响结果。

    查看 True FCC 和 True RemCap 以及滤波的 RemCap 和 FCC (基本上是启用平滑处理时 SBS 命令报告的内容)将会非常有帮助。

    我想发生的情况是、监测计采用了一个 OCV 来改变 Qmax/FCC/RemCap、因此平滑引擎尝试在整个放电期间分散跳变。通过在放电期间分散跳变、这会导致这种行为。

    此致、

    Wyatt Keller