This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:该器件未为我提供预期脉冲

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111364/ucc5350-q1-this-device-not-given-me-the-expected-pulse

器件型号:UCC5350-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!  

我使用它来驱动 SiC MOSFET、并且正在 TINA-TI 上进行仿真、但我在输出端没有看到任何看起来像脉冲的东西。

   

请注意: 这是 PWM_LO_1  

我不明白为什么我必须将直流电平(V)设置为5V。 如果我没有 TINA、TI 无法为我仿真电路。

当我将直流电平(V)设置为0V 时、我会得到该误差

我应该能够探测输出并看到预期的脉冲、但它根本不会提供15V 的直流电压。

我需要有关 IC 和仿真的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ikenna、

    我看到您发布了一篇关于融合的单独文章、因此我将让我的同事与您一起处理这个问题。

    让我们后退一步来简化事情。 您能否通过15V 电源和接地端为次级侧供电? 然后、向 IN+施加5V 电压、并检查以确保输出为高电平。 然后、重新添加 PWM 发生器、查看您是否获得15V 至0V 之间的 PWM。  

    让我知道您尝试此操作后会发生什么情况。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    当您说"将次级侧电源关闭15V 并接地"时、您的具体意思是什么? VCC2已由15V 供电。

    此致、

    Ikenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、  

    因此、我是按照您要求我这样做的、通过将5V 电压连接到 IN+。 运行仿真、输出端电压为15V、 输出端电压为-5V。

    此致、

    Ikenna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以设置私人聊天。 我可以向您发送从您的信号运行的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    这里的问题是、当我探测 IN+_4而不是0V 时、为什么我不会获得 PWM 信号、尽管这是我馈送的信号。

    但当我探测它时、它为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ikenna、

    很棒! 因此、问题似乎出在您的电源、而不是 IC。

    请观看此视频、调试您的来源 :https://training.ti.com/configuring-sources-tina-titm-simulator 的问题

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    我已经观看了视频。 我仍然不明白为什么它不在 IN+_4上生成5V 脉冲、而在输出上生成15PULSE。 我在 IN+_4的输出端得到的是-5V 和3.96mV。  

    此致、

    Ikenna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ikenna、

    请联系 Leonard 为您提供另一个螺纹的联系人、以帮助您使用发电机。

    此致、

    Don