This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62147:电感纹波电流:公式(12)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110165/tps62147-inductor-ripple-current-equation-12

器件型号:TPS62147

大家好、

我的客户将使用 TPS62147并提出问题。 至于公式(12)、"100ns (2.5MHz)/200ns (1.25Mhz)"是什么意思?

它看起来很准时。 但它应该是方程式(1)或(2)。 Why100ns/200ns (占空比的25%)用于电感电流纹波的公式?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的团队将在下星期一回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    公式12源自公式3和4。 100ns/200ns 不是常规导通时间、而常规导通时间来自等式3和4。 100/200是内部参数、用于根据输入电压和输出电压调整省电模式下的导通时间、以保持最高效率。 这适用于 AEE 功能(自动效率增强)。  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的回复。

    [~引脚 userid="14028" url="/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110165/tps62147-inductor-RIPPLE-CURRENT-方 程式-12/4115764#4115764]100/200是用于在省电模式下调整时间的内部参数

    如果器件在强制 PWM 模式下工作、 则公式12不适用、对吧? 此外、即使器件在 PFM/PWM 模式下工作、在 PWM (CCM)模式下工作的输出电流约为许多应用的最大输出电流。 公式12的目的是估算电感器的额定电流。 但为什么使用节电模式的纹波电流公式?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肖塔!

    Nancy 明天将回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    是的、你是对的。 对于强制 PWM 模式、公式12不适用。 您可以使用常规纹波电流公式来估算电感器纹波电流。  

    公式12的目的是估算电感器的最大额定电流。 由于 AEE 特性可降低开关频率以提高效率、因此电感器纹波电流可能会增加。 这就是为什么使用此公式的原因、因为大多数客户都使用了 AEE 功能。 有关 AEE 功能的更多详细信息、请参阅以下链接。

    AEE 提高低输出电压降压转换器的效率|电子设计

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我明白了、感谢您的澄清!

    此致、

    Shota Mago