This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05050W:PO# 11AJ49651 -- AGH-0950-5085 -- HS 代码问题

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111608/pth05050w-po-11aj49651----agih-0950-5085----hs-code-issue

器件型号:PTH05050W

尊敬的 TI 团队:

 我们有一份 MPN PTH05050WAZ 的紧急货件、订单号 为11AJ49651、我们的经纪人确认由于 Flex 和 TI 的 HS 代码不一致将取消货件、因此我们需要您的帮助来提供正确的 HS 代码并回答以下问题。因此、请提供帮助 尽快就此提出建议。

Flex HS 代码:8504401400、这意味着电压稳定的供应商。因此、请检查并确认它是否能够稳定电压?

TI HS 代码:8504409110、这意味着具有转换功能的半导体模块。 请提供此商品的结构和组件、如果包含任何半导体器件、它们是什么?  

谢谢、此致、
Shubham Govekar
高级分析师-全球采购和供应链

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    这不是询问装运代码的正确位置、但我可以解决 PTH050505W 在技术上的作用。

    这是一个降压转换器电源模块、集成了控制器和 MOSFET (这些是硅器件)以及大量无源组件。  这些组件提供了转换功能。

    该器件还提供稳定的稳压输出电压。

    Chris