This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:插入充电器后、BQ40Z50退出睡眠模式

Guru**** 2598445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110882/bq40z50-bq40z50-exits-sleep-mode-when-charger-is-inserted

器件型号:BQ40Z50

大家好、

 插入充电器后、BQ40Z50是否可以退出睡眠模式?

BTW、当监测计进入睡眠模式且 CHG 关闭时、如果连接了高负载、放电电流将流过 CHG 的体二极管、如何避免损坏 CHG FET?

谢谢!

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    我对这个问题有点困惑、您是否看到在连接充电器时监测计从睡眠状态唤醒? 如果是、当充电器未充电(低于睡眠电流)而保持连接时是否会发生这种情况? 下表列出了进入/退出睡眠模式的所有条件:

    据我所知、连接充电器不应将监测计从睡眠状态唤醒(但会从关断状态唤醒)。 如果发生这种情况、您能否检查感应电阻器引脚以查看瞬态是否可能导致问题? 如果可能、共享日志将使这更容易解决。

    至于第二部分、监测计确实对此采取了对策。 当监测计读取的电流高于 DSG 电流阈值时、它将进入放电模式并自动开启充电 FET。 这是为了在这样的情况下保护体二极管。 不过、这不是即时的、因此我认为如果负载在短时间内足够高、仍可能存在问题。 在最坏的情况下、可能需要1秒。 尽管硬件保护的操作速度快得多(us-ms 标度)、如果设置相应、也会有所帮助。

    如果您担心这种情况、您可能可以通过打开转换开关或确保 DSG FET 在您知道可以安全开启之前正常关闭来解决它。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的清晰解释!

    李杰登