This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要帮助或参考设计电路来生成12V 2A 恒定输出功率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110150/need-help-or-reference-design-circuit-to-generate-12v-2a-constant-output-power

主题中讨论的其他器件:TPS552882

大家好、团队、

我们正在开发一款基于 ESP32 MCU 和24W 加热器且具有内置电池支持的产品、以便与其他支持3.3V 电压的器件(如 LCD、LED 和12V 蜂鸣器)配合使用。

我们的电池组输入电压可根据串联或并联连接提供3.7V 7800 mAh 或11.1V 2600 mAh 的电流、并希望根据项目要求生成12V 2A 恒定直流输出电流。

您是否会建议具有以下组件的参考设计电路来实现它?

  • 电池充电电路(输入充电器5V 1A/2A)
  • 电感器
  • 二极管
  • 稳压器
  • 升压助力器
  • RC 组件

如果需要我的最终产品、请告诉我

此致、

Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    您是否已查看 TI 的参考设计页面?  TI 参考设计库

    给出良好建议所需的最低要求是输入电压范围、输出电压和最大输出电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的宝贵响应。 我刚刚检查 了电源设计器(TI.com) 、其中找到了几个设计、但没有找到与12V 2A 恒定负载完全相同的设计。  

    我将根据您的终端提供的链接检查参考设计库、并将告知您是否有任何有关此内容的进一步查询。

    如果您发现与我的确切要求相关的任何内容、也请告知我。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    如果我理解正确、您希望3.7V 电池或11.1V 电池提供直流/直流转换器解决方案、以生成具有最大2A 负载电流能力的 DC12V 输出电压、它是否正确?

    降压/升压转换器 TPS552882适用于此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack Liu、您好!

    感谢您的快速响应

    是的。 您是正确的、但这里我们需要恒定2A 负载电流、而不是我的产品要求的最大2A 峰值电流。  

    我将检查  TPS552882、并告诉您是否有任何有关该器件的进一步查询。

    此外、如果您有任何其他相同的参考芯片或模块、请告诉我

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    目前、建议将 TPS552882用于您的应用。 如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。

    我们将检查相同的详细信息、并告知您是否有其他查询

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我、该 IC 的可用性将达到多少年? 此外、如果您可以共享与此参考设计配合使用的 BOM、也会很好。

    此致、

    Ritesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

    E2E 不保证提前期信息。 您可以联系客户支持服务团队进行检查。

    TPS552882 EVM 用户指南 包含 BOM 和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 将与客户支持服务团队核实并告知您