This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:未获得所需的输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109472/tps63020-not-getting-required-output

器件型号:TPS63020

尊敬的 TI  

我们在降压操作中使用 TPS63020。 我们没有在输出端获得所需的电压。 我正在连接电路图。 输入为5V 直流、所需的输出为 4.2v@2.5A 、但现在我的输出为0.1V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图是否正常。您能否分享更多信息?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao  

    很高兴再次见到你  

    实际上、我在电路板的 tp12上进行测试、并在输出端获得0.1V 电压、您能告诉我输出如何受到如此大的影响  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要什么信息。 我很乐意为您提供信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Parminder、

    您能否共享波形、包括电感器、Vin、Vou 和 EN 的电流?

    另外、请分享您的布局。谢谢。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    实际上,由于公司的隐私政策,我无法共享布局,我们是否可以召开会议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Parminder、

    好的、您可以在这里分享您的可用时间吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Tao Sure,今天下午3:00印度标准时间   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Parminder、

    很抱歉我没有及时得到你的信息。印度时间下午4点多了?

    如果可以、请通过以下链接加入会议。

    从会议链接加入

    https://ti.webex.com/ti/j.php?MTID=m7db8940394bb999415720bea00880e45

     

     

    按会议编号加入

    会议编号(访问代码):2337 695 3925

    会议密码:aiCpe2hg2@2 (电话和视频系统24273244)  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao,

    很抱歉耽误你的回答  

    实际上、我重新检查了电路板、发现电感器错误地放置在相反的极性中  

    现在问题已解决,

    非常感谢您从电路仿真到获得实际工作板的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parminder 您好!

    好消息。  

    如果你有其他问题、我将在这里等待。

    此致

    TAO