This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279V:输入电压为5V 时、输出电压是否可以达到3.3V?

Guru**** 2543460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65279V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109487/tps65279v-is-it-possible-to-get-3-3v-at-output-with-5v-at-input

器件型号:TPS65279V

您好!

我们尝试使用 输入电压为5V 的 TPS65279V 从  端口1获取3.3V@1.4A、从  端口2获取1.8V@0.2A。

我们不使用 I2C 接口、而是使用外部电阻分压器。  

遗憾的是、在我们的原型设计中、端口2仅工作1.8V、但端口1保持0V。  

我们测量使能引脚和软启动引脚上的以下电压:

  •  EN1、EN2:1.5V
  •  SS2:2V
  •  SS1:0V

我们想知道 SS1处的0V。 这可能是一个问题、还是很简单、 无法通过5V 输入获得3.3V 电压?  

这是我们的原理图副本。  

此致  

Janis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janis、您好!

    感谢您的联系。 我很快会检查并给出回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janis、您好!

    从5V 输入电压获得3.3V 电压没有问题。 SS1为0V 是没有意义的。 您能否先检查它是否焊接良好? 另请检查 FB1引脚的电压。 然后、您可以将端口2设置为3.3V、因为1.8V 端口2可以正常工作、而对于 TPS65279V、buck1和 buck2的工作方式类似。 如果端口2可以设置为3.3V 输出、并且工作正常、则应将端口1设置为3.3V

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucia、  

    感谢您的回复、请原谅我迟到的回答。 我们在一天之后已经解决了这个问题、忘记在这里发帖。  

    我们的原型在3.3V 和 GND 之间发生了短路。 这是由于使用0欧姆电桥上拉或下拉电路板上其他 IC 的一些自举引脚。 遗憾的是、我们未将它们标记正确、汇编器将这两个引脚都放置在一些引脚上。 在我们将转换器焊接好之后:)

    此致  

    Janis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janis、您好!

    不用担心。 感谢您的更新、很高兴在此问题已得到解决!

    如有任何进一步的顾虑、请告知我们!

    BRS

    卢西亚