This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:图9-6&amp 中的 Iout 是否为拼写错误?9-7

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111147/tps62a01-is-the-iout-in-figure9-6-9-7-a-typo

器件型号:TPS62A01

大家好、

TPS62A01数据表中显示、当电感器电流不连续时、该器件会自动进入省电模式以提高轻负载时的效率

在图9-6和9-7中、省电模式下的 Iout 大于 PWM 模式(100mA<500mA)

我想电流值是相反的。

这是否是拼写错误?

很抱歉如果我弄错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    你是对的。 图中的 Iout 值存在拼写错误。 9-7.

    我们将立即更正数据表、并在 TI.com 中上传更新后通知您。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    我昨天向您发送了一封与此主题相关的电子邮件。  

    您还有其他疑问吗? 如果没有、我们可以关闭这个线程吗?

    谢谢你。

    此致、

    Excel